7IT02-0468-01

Installazione dello strumento M-Bus

Prima di installare lo strumento occorre scaricarlo da www.se.com o richiederlo al distributore locale.
  1. Accedere alla posizione in cui sono stati salvati i file di installazione.
  2. Fare doppio clic su setup.exe. Viene visualizzata una schermata iniziale. Fare clic su Next.
  3. Confermare il percorso di installazione dello strumento. Fare clic su Browse per selezionare un percorso diverso. Fare clic su Next. Viene visualizzata una schermata di conferma.
  4. Fare clic su Next per iniziare l'installazione. Al termine dell'installazione viene visualizzata una schermata.
  5. Fare clic su Close.
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

Le informazioni sono state utili?