Configurazione comunicazioni
Configurazione dell'indirizzo primario
|
SND_UD code |
Formato dati |
VIF primario |
Intervallo/opzioni |
Descrizione |
|---|---|---|---|---|
|
00 |
01 |
7 A |
0–250 |
Indirizzo primario |
Impostazione della velocità di trasmissione
Per modificare la velocità di trasmissione tramite comunicazioni, inviare un telegramma al contatore con il valore adatto nel campo CI:
|
Velocità di trasmissione |
Valore esadecimale per campo CI |
|---|---|
|
300 |
B8 |
|
600 |
B9 |
|
1200 |
BA |
|
2400 |
BB |
|
4800 |
BC |
|
9600 |
BD |