7IT02-0468-01

Descrizione del contatore

 

A

Coperture di protezione

 

B

Punti di sigillatura

 

C

Display LCD con retroilluminazione blu

 

D

Pulsante freccia giù (a sfioramento)

 

E

Pulsante freccia su (a sfioramento)

 

F

LED consumo di energia attiva (B=10000 imp/kWh)

 

G

LED consumo di energia reattiva (A=10000 imp/kVARh)

 
NOTA: le coperture di protezione (A) devono essere installate e sigillate nei punti di sigillatura (B) con il cavo in acciaio del diametro di 1 mm.

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

Le informazioni sono state utili?