7IT02-0468-01

VIF primario usato dal contatore

NOTA: E indica il bit di estensione, mentre x nel valore esadecimale è determinato dai bit 7–4 del VIF.

VIF primario

bin

esa

Descrizione

Energia

E000 0011

x3

Wh con una risoluzione di 100

Potenza

E000 1110

xE

kW con una risoluzione di 103

Indirizzo bus

E111 1010

xD

Tipo dati C (numero intero senza segno), come indicato nella documentazione del protocollo M-Bus

VIFE primario

1111 1101

FD

Indica che il primo VIFE è un'estensione del VIF primario

VIFE specifico del produttore

1111 1111

FF

Indica che il VIFE successivo è specifico per il costruttore

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

Le informazioni sono state utili?