Modello contatore
|
Modello |
Codice prodotto |
Descrizione |
|---|---|---|
|
iEM2435 |
A9MEM2435 |
|
|
iEM2455 |
A9MEM2455 |
|
|
NOTA: Il
misuratore iEM2455 utilizza una connessione Modbus a due fili. Verificare
che la linea di trasmissione Modbus non superi i 10 metri per garantire
una comunicazione affidabile.
NOTA: Quando si combina il misuratore
iEM2455 con apparecchiature Modbus a tre fili (segnali + 0V comune),
collegare il misuratore tramite un circuito derivato utilizzando uno
splitter LU9GC3 e un cavo VW3A8306D30. Questa configurazione
garantisce un corretto riferimento del segnale e l'affidabilità
della comunicazione.
|
||