7IT02-0468-01

Supporto del protocollo M-Bus

Il contatore supporta il protocollo M-Bus come illustrato di seguito:

  • Comunicazioni modalità 1 (prima il bit meno significativo).

  • Formati telegrammi:

    • Single character

    • Short frame

    • Long frame

  • Codici funzione (C-field bit 3-0):

    • SND_NKE: avvia le comunicazioni tra master e slave.

    • SND_UD: il master invia dati utente allo slave.

    • REQ_UD2: il master richiede dati utente di classe 2 dallo slave.

    • RSP_UD: lo slave invia i dati richiesti al master.

  • Indirizzamento secondario conformemente allo standard M-Bus.

  • Telegrammi Broadcast.

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

Le informazioni sono state utili?