7IT02-0468-01

Cablaggio

 

1

Ingresso linea di fase (L-IN)

 

3

Uscita linea di fase (L-OUT)

 

4

Ingresso linea del neutro (N)

 

6

Uscita linea del neutro (N)

 

10 e 11

D1/+ e D0/-

Comunicazione M-Bus/Modbus

 

12 e 13

Non usato

 

18 (+) e 19 (-)

Uscita impulsi (S0) fornita

 

20 (+) e 21 (-)

Uscita impulsi (S0) ricevuta

 

Materiale del cavo consigliato: cavo in rame

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

Le informazioni sono state utili?