7IT02-0468-01

Descrizione colonna elenco registro

Indirizzo

Un indirizzo di registro a 16 bit in esadecimale. L'indirizzo rappresenta i dati utilizzati nel frame Modbus

Registro

Un numero di registro a 16 bit in decimali (registro = indirizzo + 1)

Azione

R = registro sola lettura

W = registro sola scrittura

RW = registro lettura/scrittura

RWC = registro lettura, registro comandi write through

Dimensioni

Dimensioni dati nel numero di registri

Tipo

Tipo di dati

Unità

Unità valore registro

Descrizione

Informazioni sul registro e intervallo e valori applicabili

I tipi di dati dell'elenco del registro Modbus sono i seguenti:

Tipo Descrizione Intervallo

UInt16

Intero senza segno a 16 bit

0 - 65535

UInt32

Intero senza segno a 32 bit

0 - 4294967295

Int64

Intero con segno a 64 bit

-9223372036854775808 - +9223372036854775807

UTF8

Campo a 8 bit

Codifica caratteri Multibyte per Unicode

Float32

Valore in virgola mobile a precisione singola IEEE 754-1985

Da -3.4E38 a +3.4E38

4Q FP PF

Fattore di potenza a virgola mobile quattro quadranti

-2 - +2

Bitmap

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

Le informazioni sono state utili?