7IT02-0468-01

Configurazione parità (solo iEM2455)

La parità del Modbus (iEM2455) può essere impostata su EvEn, nonE o odd. La parità M-bus (iEM2435) è sempre EvEn.
Per modificare la parità, procedere come segue:
  1. Scorrere con i pulsanti fino alla modalità Programma 3 (Pro-3).
  2. Tenere premuto il pulsante freccia su per 3 secondi per accedere al menu.
  3. Immettere la password a 4 cifre (predefinita: 0000): scorrere con i pulsanti e selezionare ciascuna cifra 0-9, tenere premuto il pulsante freccia su per 3 secondi per confermare ciascuna cifra.
  4. Scorrere fino alla pagina della parità (PRTY).
  5. Tenere premuto il pulsante freccia su per 5 secondi per accedere alla modalità di programmazione.
  6. Quando il valore comincia a lampeggiare, selezionare EvEn/nonE/odd.
  7. Tenere premuti entrambi i pulsanti per 3 secondi per confermare la nuova impostazione.
  8. Sul display LCD viene visualizzato OK quando l'impostazione è confermata.
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

Le informazioni sono state utili?