7IT02-0468-01

Reset contatore giorni

Il contatore è dotato di un contatore di giorni per l'energia consumata. L'energia consumata è l'energia fornita calcolata e può essere azzerata (0).
Per azzerare il contatore dei giorni (0), procedere come segue:
  1. Scorrere con i pulsanti fino alla pagina kWh resettabile (RSET) nel menu principale.
  2. Tenere premuto il pulsante freccia su per 3 secondi per accedere al menu.
  3. Quando il valore comincia a lampeggiare: tenere premuto il pulsante freccia su per 5 secondi per ripristinato.
  4. Sul display LCD viene visualizzato OK quando il contatore dei giorni viene ripristinato.
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

Le informazioni sono state utili?