7IT02-0468-01

Configurazione e stato contatore

RFT

SE

Azione

Dimensioni

Tipo

Unità

Descrizione

Indirizzo

Registro

Indirizzo

Registro

0x0725

1830

0x0724

1829

R

1

UInt16

-

Accensione/spegnimento contatore

Predefinito: 1

0x07DE

2015

0x07DD

2014

R

1

UInt16

-

Numero di fasi

(Sempre 1)

0x07DF

2016

0x07DE

2015

R

1

UInt16

-

Numero di cavi

(Sempre 2)

0x07E0

2017

0x07DF

2016

R

1

UInt16

-

Sistema di alimentazione

(Sempre 0 = 1F2W L-N)

0x07E1

2018

0x07E0

2017

R

1

UInt16

Hz

Frequenza nominale

Predefinito: 50

0x07E4

2021

0x07E3

2020

R

2

Float32

A

Ampere contatore

Predefinito: 100

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

Le informazioni sono state utili?