7IT02-0468-01

Informazioni generali sulle funzioni del contatore

iEM2435/iEM2455 è un contatore monofase che misura l'energia fornita e ricevuta tramite un display LCD con retroilluminazione blu.

Le funzioni principali dei contatori sono le seguenti:

  • Misurazione di corrente, tensione ed energia

  • Totale di energia attiva fornita e ricevuta totale, totale di energia reattiva fornita e ricevuta totale e misurazioni della potenza attiva

  • Uscite impulsi

  • Misurazione in base alla tariffa

  • Comunicazione tramite M-Bus RS-485 Modbus

Per applicazioni, dettagli delle funzioni e specifiche complete, consultare la scheda iEM2435/iEM2455 su www.se.com.

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

Le informazioni sono state utili?