7IT02-0468-01

Panoramica

M-Bus è un protocollo di comunicazione master/slave (EN13757-3) in cui il master avvia le transazioni e gli slave rispondono con le informazioni o azioni richieste. I dati vengono trasferiti con telegrammi in formato esadecimale.

Il contatore è in grado di comunicare con i PC. Per poter leggere i registri del contatore, installare e configurare prima il software PC. Utilizzare un convertitore di livello M-Bus per collegare PC e contatore.

Il cavo deve essere collegato ai terminali 10 e 11. L'indirizzo di comunicazione predefinito del contatore è 00.

Le impostazioni di comunicazione M-Bus predefinite sono le seguenti:

  • Velocità di trasmissione 2400

  • 8 bit di dati

  • Parità pari

  • 1 bit di stop

La velocità di trasmissione può essere modificata in valori 9600, 4800, 1200, 600, 300. I bit di dati, parità e di stop non possono essere modificati.

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

Le informazioni sono state utili?