7IT02-0468-01

Configurazione password

La modalità Programma 3 (Pro-3) è protetta da una password. La password predefinita è 0000.
Per modificare la password, procedere come segue:
  1. Scorrere con i pulsanti fino alla modalità Programma 3 (Pro-3).
  2. Tenere premuto il pulsante freccia su per 3 secondi per accedere al menu.
  3. Immettere la password a 4 cifre (predefinita: 0000): scorrere con i pulsanti e selezionare ciascuna cifra 0-9, tenere premuto il pulsante freccia su per 3 secondi per confermare ciascuna cifra.
  4. Scorrere fino alla pagina della password (PASS).
  5. Tenere premuto il pulsante freccia su per 5 secondi per accedere alla modalità di programmazione.
  6. Quando il valore comincia a lampeggiare, selezionare ciascuna cifra 0-9, tenere premuti entrambi i pulsanti per 3 secondi per confermare ogni cifra.
  7. Sul display LCD viene visualizzato OK quando l'impostazione è confermata.
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

Le informazioni sono state utili?