7IT02-0468-01

Lettura identificazione dispositivo

ID oggetto

Nome/descrizione

Dimensioni

Tipo

Valore

Note

0x00

Nome produttore

18

UTF8

Schneider Electric

-

0x01

Codice prodotto

9

UTF8

A9MEM2455

Il valore Codice prodotto è identico al numero di catalogo di ciascun dispositivo

0x02

Revisione firmware

4

UTF8

X.Y

Equivalente al registro 1638

I codici di lettura del dispositivo 01 e 04 sono supportati:

  • 01 = richiesta identificazione dispositivo di base (accesso al flusso)

  • 04 = richiesta di un obiettivo di identificazione specifico (accesso individuale)

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

Le informazioni sono state utili?