7IT02-0468-01

Precauzioni di sicurezza

Le operazioni di installazione, cablaggio, verifica e assistenza devono essere eseguite conformemente a tutti i codici elettrici locali e nazionali.
PERICOLO
PERICOLO DI SCOSSE ELETTRICHE, ESPLOSIONI O ARCO ELETTRICO
  • Il prodotto deve essere installato all'interno di un armadio elettrico e antincendio adatto.
  • Utilizzare dispositivi di protezione individuale (DPI) adeguati e conformarsi alle norme relative agli obblighi di sicurezza elettrica sui luoghi di lavoro. Consultare lo standard NFPA 70E negli Stati Uniti d'America, lo standard CSA Z462 o gli standard locali applicabili.
  • Non installare il prodotto in luoghi pericolosi o classificati.
  • Il prodotto può utilizzare varie fonti di tensione/alimentazione. Scollegare TUTTE le fonti prima di effettuare la manutenzione.
  • Per verificare che l'alimentazione sia isolata, usare un rilevatore di tensione correttamente tarato.
  • I prodotti tarati esclusivamente per l'isolamento base devono essere installati su conduttori isolati.
  • Considerare il cablaggio I/O collegato a dispositivi multipli come parte attiva pericolosa, salvo diversamente specificato.
  • Non superare i valori nominali o i limiti massimi del prodotto.
  • Sostituire le coperture di protezione prima di accendere l'apparecchiatura.
  • Non utilizzare il dispositivo per applicazioni di controllo o protezione critiche dove la sicurezza delle persone o dell'apparecchio dipende dal funzionamento del circuito di controllo.
  • Non utilizzare acqua o altri liquidi per pulire il prodotto. Utilizzare un panno di pulizia per eliminare lo sporco. In caso di impossibilità a eliminare lo sporco, contattare il rappresentante dell'assistenza tecnica locale.
Il mancato rispetto di queste istruzioni provocherà morte o gravi infortuni.
AVVERTIMENTO
RISCHIO DI LESIONI O DANNI ALL'APPARECCHIO
  • Installare il fusibile esterno o termofusibile, l'interruttore esterno o l'interruttore di circuito unipolare sulla linea di fase e non sulla linea del neutro. I dispositivi di protezione devono essere installati accanto al contatore.
  • Il cavo che collega il contatore al circuito esterno deve essere dimensionato conformemente alle normative locali per il numero massimo di dispositivi di protezione usati nel circuito.
Il mancato rispetto di queste istruzioni può provocare morte, gravi infortuni o danni alle apparecchiature.
AVVERTIMENTO
Potenziale compromissione della disponibilità, integrità e riservatezza del sistema
  • Modificare la password predefinita per impedire l'accesso non autorizzato alle impostazioni e informazioni di configurazione dei dispositivi.
Il mancato rispetto di queste istruzioni può provocare morte, gravi infortuni o danni alle apparecchiature.
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

Le informazioni sono state utili?