Sistema
|
RFT |
SE |
Azione |
Dimensioni |
Tipo |
Unità |
Descrizione |
||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Indirizzo |
Registro |
Indirizzo |
Registro |
|||||
|
0x001E |
31 |
0x001D |
30 |
R |
20 |
UTF8 |
- |
Nome contatore Predefinito: Misuratore di energia |
|
0x0032 |
51 |
0x0031 |
50 |
R |
20 |
UTF8 |
- |
Modello contatore Predefinito: iEM2455 |
|
0x0046 |
71 |
0x0045 |
70 |
R |
20 |
UTF8 |
- |
Produttore Predefinito: Schneider Electric |
|
0x005A |
100 |
0x0059 |
99 |
R |
1 |
UInt16 |
- |
Codice contatore |
|
0x0082 |
131 |
0x0081 |
130 |
R |
2 |
UInt32 |
- |
Numero di serie |
|
0x0088 |
137 |
0x0087 |
136 |
R |
5 |
UTF8 |
- |
Revisione hardware nel formato x.x.x Predefinito: 1.0.0 NOTA: Il primo numero indica la versione principale, il secondo la
versione minore e il terzo non viene generalmente utilizzato.
|
|
0x0665 |
1638 |
0x0664 |
1637 |
R |
1 |
UInt16 |
- |
Versione firmware presente |