7IT02-0468-01

Comunicazione

RFT

SE

Azione

Dimensioni

Tipo

Unità

Descrizione

Indirizzo

Registro

Indirizzo

Registro

0x1965

6502

0x1964

6501

R/WC

1

UInt16

-

Indirizzo porta di comunicazione RS-485

1-247

Predefinito: 1

0x1966

6503

0x1965

6502

R/WC

1

UInt16

-

Velocità di trasmissione della comunicazione RS-485

  • 0 = 9600

  • 1 = 19200 (predefinita)

  • 2 = 38400

  • 3 = 4800

  • 4 = 2400

  • 5 = 1200

0x1967

6504

0x1966

6503

R/WC

1

UInt16

-

Parità della comunicazione RS-485

  • 0 = pari (predefinita)

  • 1 = dispari

  • 2 = nessuna

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

Le informazioni sono state utili?