7IT02-0468-01

Aggiunta/rimozione dei registri in/da scorrimento automatico

  1. Scorrere fino al registro che si desidera aggiungere o rimuovere.
    NOTA: Solo i registri nel sottomenu dopo l'energia attiva totale, energia reattiva totale, potenza attiva e Modalità programmazione 1 possono essere aggiunti o rimossi dallo scorrimento automatico. L'energia attiva totale non può essere rimossa.
  2. Tenere premuto il pulsante freccia su per 5 secondi per aggiungere o rimuovere il registro.
  3. Sul display LCD viene visualizzato in OK o out OK.
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

Le informazioni sono state utili?