7IT02-0468-01

Impostazione della mappa registri

La mappa registri è una tabella strutturata che definisce le modalità di memorizzazione e accesso ai dati all'interno del contatore di energia.
NOTA: Selezionare SE RMAP per accedere all'indirizzo di registro inferiore di un offset rispetto all'indirizzo di registro corrente RFT.
Per impostare la mappa dei registri:
  1. Premere il tasto freccia su o giù per passare alla modalità Programma 3 (Pro-3).
  2. Tenere premuto il tasto freccia su per 3 secondi per aprire il menu.
  3. Premere il tasto freccia su o giù per selezionare ciascuna cifra della password a 4 cifre (l'impostazione predefinita è 0000). Tenere premuto il tasto freccia su per 3 secondi per confermare ogni cifra.
  4. Premere il tasto freccia su o giù per scorrere fino alla pagina della mappa registri (RMAP).
  5. Tenere premuto il pulsante freccia su per 5 secondi per accedere alla modalità di programmazione.
  6. Premere il tasto freccia su o giù per selezionare rFt / SE quando il valore inizia a lampeggiare.
  7. Tenere premuti entrambi i pulsanti per 3 secondi per confermare la nuova impostazione.
Risultato: Il misuratore visualizza "OK" sul display LCD per confermare l'impostazione.
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

Le informazioni sono state utili?