Informazioni sul presente manuale
In tutto il manuale, per "contatore"/"dispositivo"/"apparecchio"/"prodotto" si intendono tutti i modelli iEM2435/iEM2455. Le differenze tra i modelli, quali una funzione specifica di un singolo modello, sono indicate con il numero specifico di modello o la descrizione.
Nel manuale si suppone che l'utente conosca i contatori di energia monofase e abbia dimestichezza con l'apparecchio e il sistema di potenza nel quale è installato il contatore.
Il manuale non fornisce informazioni sulla configurazione per funzioni nelle quali un utente esperto dovrebbe eseguire una configurazione avanzata. Inoltre, non comprende istruzioni su come integrare i dati del contatore oppure configurare il contatore mediante sistemi di gestione dell'energia o software diversi dallo strumento Modbus e M-Bus.
Utilizzare la versione più aggiornata del firmware del dispositivo per accedere alle funzioni più recenti.
La documentazione più recente sul dispositivo può essere scaricata dal sito www.se.com.
Documenti correlati
|
Documentazione |
Numero |
|---|---|
|
Scheda di istruzioni iEM2435/iEM2455 |
JYT8368500/JYT8368600 |