7FR02-0406-04

Seuils d’alarme d’isolement (Al. isol.)

Vous pouvez régler la valeur de seuil selon le niveau d’isolement de l’application surveillée.

Les valeurs autorisées pour ce paramètre pour IFL12MC, IFL12LMC, IFL12MCT et IFL12LMCT vont de 0,2 kΩ à 200 kΩ. La valeur par défaut est de 10 kΩ. Cette valeur peut être réglée pour 12 canaux individuellement ou ensemble.

Les valeurs autorisées pour ce paramètre pour IFL12C sont Bas, Moyenet Haut. La valeur par défaut est Bas. Cette valeur est commune aux 12 canaux.

Lorsque l’appareil est mis sous tension, il récupère les dernières valeurs de seuil d’alarme d’isolement enregistrées.

Une alarme d’isolement est effacée lorsque le niveau d’isolement atteint 20 % au-dessus du seuil.

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

Contenu utile ?