7ES02-0406-04

Umbrales de alarma de aislamiento (Alarma aisl.)

Puede establecer el valor umbral tomando como referencia el nivel de aislamiento de la aplicación que vaya a supervisar.

Los valores permitidos para este parámetro en el IFL12MC, el IFL12LMC, el IFL12MCT y el IFL12LMCT van de 0,2 kΩ a 200 kΩ. El valor predeterminado es 10 kΩ. Este valor puede establecerse para 12 canales, ya sea de forma individual o colectiva.

Los valores permitidos para este parámetro en el IFL12C son Bajo, Medio y Alto. El valor predeterminado es Bajo. Este valor es común para los 12 canales.

Cuando se enciende el dispositivo, este recupera los últimos valores umbral de alarma de aislamiento registrados.

Una alarma se desactiva cuando el nivel de aislamiento sube un 20 % por encima del umbral.

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

¿Le ha resultado útil?