7ZH02-0406-04

绝缘警报(绝缘警报)阈值

可以根据被监控的应用的绝缘等级来设置阈值。

对于 IFL12MCIFL12LMCIFL12MCTIFL12LMCT,此参数允许的值为 0.2 kΩ200 kΩ。默认值为 10 kΩ。可以分别为 12 个通道设置该值,或一起设置。

对于 IFL12C,此参数允许的值为。默认值为。此值对于所有 12 个通道都是通用的。

当设备通电时,它会检索记录的最后一个绝缘警报阈值。

当绝缘等级超过阈值 20% 时,将清除绝缘警报。

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

这有帮助吗?