IM400 配置
您需要执行 IM400 配置以使设备按预期工作。
(根据固件版本)在 IM400 上执行下列网络设置以启用与设备的兼容性:
注: 对 IM400 执行出厂复位后需要再次执行这些设置。
- 选择。
- 设置下列网络参数的值并保存:
参数 值 固件版本 < 3.2.0 ≥ 3.2.0 应用 电路或者控制电路 电路或者控制电路 定位 关 IFL12 电压适配器 无或 PHT1000 无或 PHT1000 注入 标准 <不适用> 注: 有关修改参数的信息,请参阅 IM400 用户手册。