7ES02-0406-04

Configuración del IM400

Deberá establecer la configuración del IM400 para que el dispositivo funcione según lo previsto.

Realice los siguientes ajustes de red en el IM400 según la versión de firmware concreta para habilitar la compatibilidad con el dispositivo:

NOTA: Si restablece la configuración del IM400 a los valores de fábrica, tendrá que volver a realizar estos ajustes.

  1. Seleccione Menú > Ajustes > Red.
  2. Establezca los valores de los siguientes parámetros de red y guárdelos:
    Parámetro Valor
    Versión de firmware
    < 3.2.0 ≥ 3.2.0
    Aplic. Circ.Pot. o Circ. Cont. Circ.Pot. o Circ. Cont.
    Buscando APAGADO IFL12
    Adapt. V. Ninguno o PHT1000 Ninguno o PHT1000
    Inyección Est <No aplicable>
    NOTA: Consulte el manual del usuario del IM400 para obtener más información sobre la modificación de parámetros.
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

¿Le ha resultado útil?