7FR02-0406-04

Configuration de la liaison IM400

Vous devez effectuer la configuration IM400 pour que l’appareil puisse fonctionner comme prévu.

Pour permettre la compatibilité avec l’IM400, effectuez les réglages réseau suivants sur l’appareil en fonction de la version du logiciel embarqué :

NOTE: Vous devrez répéter la procédure après toute réinitialisation d’usine du IM400.

  1. Sélectionnez Menu > Réglages > Réseau.
  2. Réglez la valeur pour les paramètres réseau suivants et enregistrez :
    Paramètre Valeur
    Version du logiciel embarqué
    < 3.2.0 ≥ 3.2.0
    Appli. C. Puiss. ou Circ. Ctrl. C. Puiss. ou Circ. Ctrl.
    Loc. OFF IFL12
    Adapt. V. Sans ou PHT1000 Sans ou PHT1000
    Injection Std <Non applicable>
    NOTE: Reportez-vous au manuel d’utilisation IM400 pour plus d’informations sur la modification des paramètres.
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

Contenu utile ?