Parámetros de comunicación
Antes de iniciar cualquier comunicación con el dispositivo, deberá configurar el puerto de comunicaciones Modbus. Es posible configurar los parámetros de comunicación seleccionando (
).Los parámetros de comunicación y sus valores permitidos y predeterminados son los siguientes:
Parámetro | Valor predeterminado | Valores permitidos |
---|---|---|
Dirección | 1 | 1...247 |
Velocidad en baudios | 19200 |
|
Paridad | Par |
|
Para modificar el valor del parámetro, consulte la sección Modificación de parámetros mediante la pantalla.
En el modo punto a punto, cuando el dispositivo está conectado directamente a un ordenador, puede utilizarse la dirección reservada 238 para comunicar con el dispositivo, con independencia de cuál sea su dirección interna.