7PT02-0421-03

Alterando o nome do canal

  1. Navegue para Menu > Configurações > Rede > Nome do canal.
    A tela NOME DO CANAL é exibida com a grade de canal e um ponto intermitente na grade do canal 1. Isso indica que o canal 1 está selecionado.
  2. Execute qualquer uma das seguintes ações:

    • Para modificar o nome do canal 1, pressione o botão .

    • Para modificar o nome dos outros canais, pressione o botão para navegar até o canal desejado e pressione o botão .

    • Para modificar o nome de todos os canais, pressione os botões e .

    A tela NOME DO CANAL é exibida com o nome padrão CANAL – 1 e o caractere C realçado.

  3. Pressione o botão .

    A tela NOME DO CANAL é exibida, o nome padrão é excluído e a tela fica em branco.

    • Para excluir o nome do canal, consulte Excluindo o nome do canal.

    • Para modificar o nome do canal, pressione o botão .

      A tela NOME DO CANAL é exibida e o caractere realçado exibe um caractere em branco.

      Use o botão para navegar até o caractere desejado.

      NOTA: A cada pressionamento do botão , os caracteres circulam na seguinte sequência:
      1. A a Z

      2. a a z

      3. 0 a 9

      4. Caracteres especiais (menos (-), barra (/), porcentagem (%), ponto final (.), (em branco))

  4. Pressione o botão e passe para o próximo caractere.
  5. Execute a para atualizar o caractere selecionado.
  6. Execute a e a para outros caracteres.
  7. Pressione o botão para confirmar o nome do canal.
    A mensagem Guardado é exibida.
  8. Pressione o botão Esc.
    A tela NOME DO CANAL é exibida com a grade de canal e um ponto intermitente na grade do canal 1. Isso indica que o canal 1 está selecionado.
  9. Execute a à para alterar outros nomes de canal.
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

Isto foi útil?