Modificación del nombre de canal
- Vaya a .La pantalla NOMBRE DE CANAL se muestra junto con la cuadrícula de canal y un punto parpadeante en la cuadrícula del canal 1. Esto indica que se ha seleccionado el canal 1.
- En este
caso, realice una de las siguientes acciones:
La pantalla NOMBRE DE CANAL se muestra junto con el nombre predeterminado CHANNEL – 1 y el carácter C resaltado.
- Pulse
el botón
.
La pantalla NOMBRE DE CANAL se muestra, se elimina el nombre predeterminado, y la pantalla queda en blanco.
-
Para eliminar el nombre de canal, consulte Eliminación del nombre de canal.
-
Para modificar el nombre de canal, pulse el botón
.
La pantalla NOMBRE DE CANAL se muestra y el carácter resaltado muestra el carácter en blanco.
-
- Pulse
el botón
y vaya hasta el siguiente carácter.
- Ejecute el para actualizar el carácter seleccionado.
- Ejecute el y el para los demás caracteres.
- Pulse
el botón
para confirmar el nombre de canal.
Se muestra el mensaje Guardado. - Pulse el botón Esc.La pantalla NOMBRE DE CANAL se muestra junto con la cuadrícula de canal y un punto parpadeante en la cuadrícula del canal 1. Esto indica que se ha seleccionado el canal 1.
- Ejecute del al para modificar el resto de nombres de canal.