Monitorização da capacitância (C) de fuga
O sistema de energia não aterrado deve atender às seguintes condições para garantir proteção contra contato indireto em um sistema de energia CA:
RA x Id ≤ 50 V
-
RA é o valor de resistência da conexão de aterramento do equipamento, em Ohms.
-
Id é a corrente de falha do aterramento, em ampères.
-
50 V é a tensão máxima aceitável para contatos indiretos.
Para um sistema de energia não aterrado trifásico, a corrente de falha do contato indireto Id é:
Id = 2π x F x C x V
-
F é a frequência do sistema de energia.
-
C é a capacitância de fuga do terra.
-
V é a tensão de fase para neutro.
Combinando isso, o sistema de energia não aterrado deve atender à seguinte condição:
2π x F x C x V x RA ≤ 50 V
É importante que os aterramentos do equipamento tenham baixa resistência, e a capacitância de fuga do sistema de energia não aterrado deve ser monitorada e mantida em um valor baixo.
Para obter mais informações, consulte Cahier Technique No. 178.