VIGED310023DE-06

Autotest-Überblick

Das Gerät führt beim Start und in regelmäßigen Abständen während des Betriebs eine Reihe von Autotests durch, um potenzielle Fehler in seinen internen und externen Schaltkreisen zu erkennen.

Mit der Autotest-Funktion des Geräts wird Folgendes überprüft:

  • Das Produkt: Anzeigeleuchten, interne Elektronik

  • Die Messkette und das Isolationsalarmrelais

Der Autotest wird ausgelöst:

  • Jederzeit manuell durch Drücken der Kontextmenütaste T auf einem der Stromnetz-Isolationsüberwachungsbildschirme.

  • Automatisch:

    Wenn das Gerät startet (beim Einschalten oder Zurücksetzen)

    Alle 5 Stunden (außer wenn das Gerät einen Isolationsfehler erkannt hat, unabhängig davon, ob der Alarm aktiv ist oder quittiert wurde).

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

War das hilfreich für Sie?