7DE02-0423-03

Einspeisung

Gilt für IM400THRN.

Sie können die Höhe der Messspannung und des Messstroms einstellen, die bzw. der zwischen dem überwachten Stromnetz und der Erde eingespeist wird.

Für diesen Parameter sind vier Einstellungen verfügbar:

Wert Messstromwert
20V (Werkeinstellung) < 0,469 mA DC
40V < 0,94 mA DC
60V < 1,56 mA DC
80V < 2,48 mA DC

QR-Code für diese Seite

War das hilfreich für Sie?