7PT02-0423-03

Desmontagem

  1. Desconecte os blocos terminais do dispositivo.
  2. Insira a ponta de uma chave de fenda entre a presilha de mola e o dispositivo e use a chave de fenda como uma alavanca para soltar a presilha de mola. Solte as presilhas de mola nas partes superior e inferior do dispositivo.
  3. Solte as 2 presilhas de mola na lateral do dispositivo.
  4. Remova o dispositivo da placa de montagem.
  5. Insira novamente os blocos terminais e garanta que sejam observadas as posições corretas no dispositivo (consulte Visão geral do hardware).
QR code for this page

Isto foi útil?