7ES02-0423-03

Ejemplo de aplicación: La supervisión de aislamiento del sistema de alimentación sin conexión a tierra y la localización de alarma se envían a un supervisor

Puede utilizar un IMD para supervisar un sistema de alimentación sin conexión a tierra y enviar la alarma a un supervisor.

Un sistema de alimentación sin conexión a tierra es un sistema que implica el uso de un transformador cuyo neutro no está conectado a tierra.

El aislamiento se supervisa por medio de un IMD cuya salidas de alarma de aislamiento y alarma de aislamiento preventiva se conectan a una entrada disponible en un dispositivo conectado en red (por ejemplo: un PLC). Este dispositivo se conecta a un supervisor a través de una red de comunicación.

NOTA: En este escenario, solo está disponible para el supervisor la información sobre la alarma de aislamiento y la alarma de aislamiento preventiva.

Código QR para está página

¿Le ha resultado útil?