7ES02-0423-03

Configuración de E/S

Puede configurar los parámetros de repetidor para que se adapten al tipo de información de la salida de repetidor y configurar la inyección.

Puede acceder a los parámetros de E/S del dispositivo seleccionando Menú > Ajustes > Config. E/S.

Los parámetros de E/S son:

  • Repet. al. aisl.

  • Repet. al. pre

  • Entrada inhib.

  • Repet. Inhib.

  • Repet.. al. conf..

  • Fallo señal corr.

  • Prueba c. repet.

  • Tipo inhibic.

Para modificar el valor del parámetro, consulte la sección Modificación de parámetros mediante la pantalla.

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

¿Le ha resultado útil?