DOCA0110FR-07

AVIS RELATIF À LA CYBERSÉCURITÉ

AVERTISSEMENT
RISQUES POUVANT AFFECTER LA DISPONIBILITÉ, L'INTÉGRITÉ ET LA CONFIDENTIALITÉ DU SYSTÈME
  • Modifiez les mots de passe par défaut dès la première utilisation afin d'empêcher tout accès non autorisé aux paramètres, aux commandes et aux informations de l'équipement.
  • Désactivez les ports/services non utilisés et les comptes par défaut afin de réduire les risques d'attaques malveillantes.
  • Protégez les appareils en réseau par plusieurs niveaux de cyberdéfense (pare-feu, segmentation du réseau, détection des intrusions et protection du réseau).
  • Respectez les bonnes pratiques de cybersécurité (par exemple, moindre privilège, séparation des tâches) pour réduire le risque d'intrusion, la perte ou l'altération des données et journaux, ou l'interruption des services.
Le non-respect de ces instructions peut provoquer la mort, des blessures graves ou des dommages matériels.
Commentaires
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.