DOCA0110FR-07

Système

Description

Cette page affiche l'état des statistiques du système.

Procédure d'affichage des statistiques du système

Etape

Action

Résultat

1

Dans la barre de menus Link150, cliquez sur Diagnostic.

Ouvre le menu Diagnostic.

2

A partir du menu Diagnostic, dans le sous-menu Communication, cliquez sur Système.

Affiche les statistiques Système.

Interprétation des statistiques Système

Statistique

Description

UC

Etat de l'UC (CPU) :

  • Nominal

  • Dégradé

  • Hors service

Mémoire de démarrage

Etat de fonctionnement de la mémoire de démarrage :

  • Nominal

  • Dégradé

  • Hors service

EEPROM

Etat de fonctionnement de l'EEPROM :

  • Nominal

  • Dégradé

  • Hors service

Système de fichiers

Etat de fonctionnement du système de fichiers :

  • Nominal

  • Dégradé

  • Hors service

Ethernet PHY 1

Etat de fonctionnement du matériel PHY 1 :

  • Nominal

  • Dégradé

  • Hors service

Ethernet PHY 2

Etat de fonctionnement du matériel PHY 2 :

  • Nominal

  • Dégradé

  • Hors service

DDR

Etat de fonctionnement de la mémoire d'exécution :

  • Nominal

  • Dégradé

  • Hors service

Commentaires
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.