DOCA0110FR-07

Présentation de l'interface utilisateur du Link150

Vue d'ensemble

L'illustration suivante représente l'interface utilisateur du Link150.

A

Bannière

B

Onglets principaux

C

Sous-onglets

D

Zone d'affichage

E

Boutons d'action

Bannière

La bannière affiche les informations suivantes en haut de toutes les pages.

Informations générales

Description

Nom d'utilisateur

Nom de l'utilisateur qui s'est connecté.

Déconnexion

Pour vous déconnecter de la session Link150, cliquez sur Déconnexion ou fermez votre navigateur. Il est recommandé de se déconnecter de la passerelle Link150 quand elle n'est pas utilisée.

Onglets principaux

Les onglets principaux sont les suivants :

  • Accueil

  • Diagnostic

  • Maintenance

  • Paramètres

Sous-onglets

Les sous-onglets affichent les sous-menus disponibles sous l'onglet principal sélectionné.

Boutons d'action

Les boutons d'action sont propres à l'onglet sélectionné.

Le tableau qui suit décrit les différents boutons de l'interface :

Bouton

Action

Sauvegarder

Applique les modifications.

Annuler

Annule les modifications et rétablit les derniers paramètres enregistrés.

Reset

Rétablit les paramètres configurés en usine. Les valeurs de tous les champs du sous-onglet sélectionné sont remises à zéro

Lecture

Permet à la passerelle Link150 de lire les registres Modbus sur le dispositif sélectionné, conformément à la configuration sélectionnée.

Par défaut

Rétablit les valeurs par défaut des paramètres modifiés manuellement dans Paramètres > Communication > Paramètres Ethernet avancés. Par exemple, si vous modifiez la valeur par défaut du paramètre Durée de vie de 60 à 70 heures de fonctionnement, le bouton

Par défaut permet de revenir à la valeur 60.

Mise à niveau

Met à niveau le firmware Link150 vers la version sélectionnée, dans l'onglet Maintenance.

Ajouter un utilisateur

Permet d'ajouter des utilisateurs.

Zone d'affichage

La zone d'affichage affiche le détail du sous-onglet sélectionné, avec tous les champs associés.

Commentaires
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.