DOCA0110FR-07

Filtrage Modbus TCP/IP

Description

Cette page vous permet de définir le niveau d'accès des clients Modbus TCP/IP connectés à la passerelle Link150.

Procédure de configuration du filtrage Modbus TCP/IP

Etape

Action

Résultat

1.

Dans la barre de menus Link150, cliquez sur Paramètres.

Ouvre le menu Paramètres.

2.

Dans le sous-menu Communication du menu Paramètres, cliquez sur Filtrage Modbus TCP/IP.

Affiche les options de configuration du filtrage Modbus TCP/IP.

3.

Cochez la case Activer le filtrage Modbus TCP/IP.

Active le filtrage Modbus TCP/IP.

4.

Dans la section Liste d'exceptions du filtrage IP, cliquez sur Ajouter une exception.

Affiche des informations détaillées concernant l'ajout de règles de filtrage IP.

5.

Dans la zone Adresse IP/plage , entrez l'adresse IP et sélectionnez une option dans la liste Niveau d'accès, puis cliquez sur Ajouter.

Ajoute les règles de filtrage d'adresse IP.

6.

Cliquez sur Sauvegarder.

Met à jour les paramètres de filtrage Modbus TCP/IP de la passerelle Link150.

Connexions

Le nombre maximal de connexions prises en charge est de 32.

Filtrage IP

Paramètre

Description

Réglage

Activer le filtrage Modbus TCP IP

Active le filtrage des adresses IP IP et affecte le niveau d'accès désigné.

  • Activé

  • Désactivé (réglage d'usine)

Adresse/plage IP

Répertorie les adresses IP définies par l'utilisateur pour lesquelles l'accès aux dispositifs connectés doit être accordé ou refusé.

10 adresses (nombre maximal d'adresses IP autorisées)

NOTE: l'adresse IP peut être indiquée avec le caractère générique (*). Exemple : 10.***.***.***

Niveau d'accès

Définit le niveau d'accès de l'adresse IP correspondante.

  • Lire : les codes fonction Modbus TCP/IP suivants sont autorisés :

    • 1 (0x01)

    • 2 (0x02)

    • 3 (0x03)

    • 4 (0x04)

    • 7 (0x07)

    • 8 (0x08)

    • 11 (0x0B)

    • 12 (0x0C)

    • 17 (0x11)

    • 20 (0x14)

    • 24 (0x18)

    • 43 (0x2B), avec les codes de sous-fonction 14 (0x0E), 15 (0x0F) et 16 (0x10).

    • 100 (0x64)

  • Aucun : l'accès à l'adresse IP est bloqué.

  • Lecture/écriture : un accès complet est fourni.

Commentaires
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.