DOCA0110FR-07

Pont RSTP

Description

Cette page affiche les données de diagnostic du pont RSTP.

Procédure de configuration du pont RSTP

Etape

Action

Résultat

1

Dans la barre de menus Link150, cliquez sur Diagnostic.

Ouvre le menu Diagnostic.

2

A partir du menu Diagnostic, dans le sous-menu Redondance, cliquez sur Pont RSTP.

Ouvre la page Pont RSTP.

Paramètres généraux

Paramètre

Description

Réglage

Etat du pont

Etat de la fonctionnalité RSTP. Elle est soit activée, soit désactivée, en fonction de la configuration.

Activé

Désactivé (réglage d'usine)

ID du pont

Identifiant unique de ce pont. Il s'agit d'une combinaison de l'adresse MAC et de la priorité de pont du dispositif considéré.

<Priorité><Adresse MAC>

ID du pont racine

Identifiant unique du pont racine. Combinaison de l'adresse MAC et de la priorité de pont racine de l'équipement racine

<Priorité><Adresse MAC>

Port racine

Numéro du port qui offre le chemin de plus faible coût depuis ce pont jusqu'au pont racine.

NOTE: Pour le pont racine, cette valeur est toujours 0. Pour les autres dispositifs, la valeur est 1 ou 2.

1 ou 2

- no root port

Coût du chemin racine

Coût du chemin jusqu'à la racine à partir de ce pont.

0 - 4294967295

Nombre de changements de topologie

Nombre total de changements de topologie détectés par ce pont depuis la dernière remise à zéro des compteurs.

0 - 4294967295

Paramètres configurés/appris

Paramètre

Description

Réglage

Délai Hello configuré (secondes)

Valeur du délai Hello configurée sur ce pont.

1 à 2 s

Réglage par défaut : 2 s

Délai Hello appris (secondes)

Valeur réelle du délai Hello actuellement utilisé par le pont. Il s'agit du délai Hello configuré du pont racine.

0 à 255 s

Délai de transfert configuré (secondes)

Valeur du délai de transfert configuré sur le pont.

4 à 30 s

Réglage par défaut : 21 s

Délai de transfert appris (secondes)

Valeur du délai de transfert réel actuellement utilisé par le pont. Il s'agit du délai de transfert configuré du pont racine.

0 à 255 s

Délai maximum configuré (secondes)

Valeur du délai maximum configuré sur le pont.

6 à 40 s

Réglage par défaut : 40 s

Délai maximum appris (secondes)

Délai maximum réel actuellement utilisé par le pont. Il s'agit du délai maximum configuré du pont racine.

0 à 255 s

Commentaires
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.