DOCA0110FR-07

Caractéristiques et référence du produit

Description

Cette page fournit des informations détaillées concernant la passerelle Link150, notamment le nom de l'application utilisateur, la gamme du produit, le modèle du produit, le numéro de série, la version du firmware, l'identifiant unique, l'adresse MAC, l'adresse IPv4, l'adresse de liaison locale IPv6 et la date de fabrication.

Procédure d'identification de l'équipement

Etape

Action

Résultat

1

Dans la barre de menus Link150, sélectionnez Paramètres.

Ouvre le menu Paramètres.

2

Dans le sous-menu Général du menu Paramètres, cliquez sur Identification.

Affiche les informations détaillées d'identification du dispositif.

3

Entrez le nom de la passerelle Link150 dans la zone Nom de l'application utilisateur et cliquez sur Sauvegarder.

Modifie le Nom de l'application utilisateur (nom du dispositif).

Liste des paramètres d'identification de produit

Paramètre

Description

Nom de l'application utilisateur

Nom affecté par l'utilisateur au dispositif.

Gamme de produits

Type de dispositif.

Modèle de produit

Numéro de modèle de dispositif.

Numéro de série

Numéro de série du dispositif.

Version du firmware

Version actuelle du firmware.

Identifiant unique

Combinaison de l'adresse MAC et de l'heure.

Adresse MAC

Adresse MAC unique.

Adresse IPv4

Schéma d'adressage pour les adresses source et de destination.

Adresse de la liaison locale IPv6

Adresse utilisée pour communiquer sur le réseau local.

Date de fabrication

Date à laquelle le dispositif a été fabriqué.

Commentaires
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.