DOCA0110FR-07

Services réseau IP

Description

Cette page permet de configurer les paramètres et d'activer les services de réseau IP.

Procédure de configuration des services réseau IP

Étape

Action

Résultat

1.

Dans la barre de menus du Link150, cliquez sur Paramètres.

Ouvre le menu Paramètres.

2.

A partir du menu Paramètres, dans le sous-menu Communication, cliquez sur Services réseau IP.

Affiche les options de configuration des services réseau IP.

3.

Entrez les paramètres HTTP/Web, HTTPS, Modbus TCP, ION Pass Through, Proxy Modbus TCP (pour le mode esclave), détection sur le réseau, ports DNS et SNMP.

Sélectionne les options de port de services réseau IP.

4.

Cliquez sur Appliquer les modifications.

Met à jour les paramètres de port des services réseau IP de la passerelle Link150.

Paramètres des services réseau IP

Paramètre

Description

Réglages

Port HTTP/Web

Permet de définir le numéro de port du serveur HTTP/Web.

1-65534

Réglage par défaut : 80

Port HTTPS

Permet d'activer ou de désactiver le service HTTPS et de configurer le numéro de port du serveur HTTPS.

1-65534

Réglage par défaut : 443

Modbus TCP

Permet d'activer ou de désactiver le service Modbus/TCP.

1-65534

Réglage par défaut : 502

ION Pass-Through

Permet d'activer ou de désactiver le service ION PassThrough.

Activé

Désactivé (réglage d'usine)

Proxy Modbus TCP

Permet au maître Modbus TCP d'obtenir les données de l'esclave de la passerelle Link150. Cela n'est possible que si la passerelle Link150 est en mode esclave.

Activé

Désactivé (réglage d'usine)

Timeout de connexion client

Durée pendant laquelle la passerelle Link150 attend qu'un dispositif Modbus TCP/IP distant réponde à une requête de connexion Modbus TCP/IP qu'elle a lancée.

Cela n'est possible que si la passerelle Link150 est en mode esclave.

0,1 à 10 secondes

Par défaut : 3 secondes (réglage d'usine)

Timeout de message client

Durée pendant laquelle la passerelle Link150 attend qu'un dispositif Modbus TCP/IP distant réponde à une requête Modbus TCP/IP qu'elle a lancée.

Cela n'est possible que si la passerelle Link150 est en mode esclave.

0,1 à 10 secondes

Par défaut : 2 secondes (réglage d'usine)

Découverte

Permet d'activer ou de désactiver le service DPWS.

Activé (réglage d'usine)

Désactivé

Permet d'activer et de désactiver le mode silencieux et aussi de définir le numéro de port.

1– 65534

Réglage par défaut : 5357

DNS

Permet de définir le numéro de port du serveur DNS.

1– 65534

Réglage par défaut : 53

SNMP

Permet d'activer ou de désactiver le service SNMP.

Activé

Désactivé (réglage d'usine)

Permet de définir les ports d'écoute et de notification.

Port d'écoute :

  • 1– 65534

  • Réglage par défaut : 161

Port de notification :

  • 1– 65534

  • Réglage par défaut : 162

Commentaires
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.