DOCA0110FR-07

Configuration du journal système

Configuration du journal système

Cette page permet à l'utilisateur de configurer un serveur de journalisation système pour recevoir les différents événements de journalisation sur un intervalle spécifique.

Vous pouvez choisir la catégorie et la sévérité des événements à recevoir.

NOTE: Par défaut, tous les événements de sécurité seront envoyés au serveur si le service est activé.

  1. Cliquez sur Paramètres > Communication > Journal système.

  2. Modifiez les paramètres selon vos besoins.

Paramètre

Valeurs

Description

Service de journal système

Activer

-

Activez ou désactivez le service de journalisation du système.

Paramètres du serveur de journal système

Adresse du serveur de journal système

-

Entrez le nom du serveur ou l'adresse IP.

Mode de connexion

  • TCP/TLS

  • TCP

  • UDP

Sélectionnez le mode.

Port du serveur de journal système

1 à 65534

Entrez le numéro de port du serveur de journal système.

Paramètres d’exportation du journal système

Intervalle d'exportation

0 à 3600

NOTE: Par défaut 60

Entrez la périodicité d’exportation des données de journal en secondes.

Filtres d'exportation

Catégorie

  • Application

  • Sécurité

  • Système

  • Autre

  • Tous

Sélectionnez la catégorie des événements.

NOTE: Les événements de catégorie Sécurité sont toujours transférés quelle que soit la sélection dans les filtres de sévérité.

Sévérité :

  • Alerte

  • Critique

  • Débogage

  • Urgence

  • Erreur

  • Informations

  • Avis

  • Avertissement

  • Tous

Sélectionnez la sévérité de l'événement.

Test du journal système

-

Tester la connexion

Commentaires
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.