DOCA0110FR-07

Identification

Description

Cette page fournit des informations détaillées concernant la passerelle Link150, notamment le nom de l'application utilisateur, la gamme de produit, le modèle du produit, le numéro de série, la révision de firmware et un identifiant unique.

Procédure de configuration de la date et de l'heure

Etape

Action

Résultat

1

Dans la barre de menus Link150, cliquez sur Paramètres.

Ouvre le menu Paramètres.

2

Dans le sous-menu Général du menu Paramètres, cliquez sur Identification.

Affiche les informations détaillées d'identification du dispositif.

3

Entrez le nom de la passerelle Link150 dans la zone Nom de l'application utilisateur et cliquez sur Sauvegarder.

Modifie le Nom de l'application utilisateur (nom du dispositif).

Paramètres d'identification du dispositif

Paramètre

Description

Nom de l'application utilisateur

Nom affecté par l'utilisateur au dispositif.

Gamme de produits

Type de dispositif.

Modèle de produit

Numéro de modèle de dispositif.

Numéro de série

Numéro de série du dispositif.

Version du firmware

Version actuelle du firmware.

Identifiant unique

Combinaison de l'adresse MAC et de l'heure.

Commentaires
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.