DOCA0110FR-07

Port série

Description

Cette page affiche les données de diagnostic des dispositifs connectés au port série.

Procédure de réinitialisation du port série

Etape

Action

Résultat

1.

Dans la barre de menus Link150, cliquez sur Diagnostic.

Ouvre le menu Diagnostic.

2.

A partir du menu Diagnostic, dans le sous-menu Communication, cliquez sur Port série.

Affiche les messages transmis, reçus et d'erreur.

3.

Cliquez sur Réinitialiser.

Remet le nombre de messages à 0.

Paramètres de port série

Paramètre

Description

Réglages

Messages transmis

Nombre de messages transmis.

 

Messages reçus

Nombre de messages reçus.

 

Messages d'erreur

Nombre de messages d'erreur affichés.

 

Réinitialisation

Réinitialise les messages transmis, reçus et d'erreur.

 
Commentaires
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.