IP-Netzwerkdienste
Beschreibung
Diese Seite zeigt die Diagnosedaten für mit dem Link150-Gateway verbundene Modbus TCP/IP-Clients an.
Verfahren zum Anzeigen von Modbus TCP-Diagnosedaten
|
Schritt |
Aktion |
Ergebnis |
|---|---|---|
|
1 |
Klicken Sie in der -Menüleiste auf . |
Das Menü wird geöffnet. |
|
2 |
Klicken Sie im Menü im Untermenü auf . |
Die Modbus TCP-Port-Statistiken werden angezeigt. |
|
3 |
Klicken Sie im Abschnitt auf . |
Die Anzahl der Nachrichten und Fehler für das Link150-Gateway wird auf 0 zurückgesetzt. |
Interpretieren der Modbus TCP-Port-Statistiken
|
Statistik |
Beschreibung |
|---|---|
|
Port-Status |
Status des angeschlossenen Ethernet-Ports |
|
Geöffnete TCP-Verbindungen1 |
Anzahl aktiver Verbindungen HINWEIS: Dieser Parameter ist für Slave-Modus-Statistiken
nicht verfügbar.
|
|
Erhaltende Nachrichten |
Anzahl der empfangenen Nachrichten |
|
Übermittelte Nachrichten |
Anzahl der übertragenen Nachrichten |
|
(1) Verfügbar, wenn das Gerät im Master-Modus ist. |
|
Interpretieren der ModbusTCP-Port-Verbindungsstatistiken
|
Statistik |
Beschreibung |
|---|---|
|
Dezentrale IP |
Dezentrale IP-Adresse |
|
Dezentraler Port |
Dezentrale Portnummer |
|
Lokaler Port |
Lokale Portnummer |
|
Übermittelte Nachrichten |
Anzahl der übertragenen Nachrichten |
|
Erhaltende Nachrichten |
Anzahl der empfangenen Nachrichten |
|
Gesendete Fehler |
Anzahl der gesendeten Fehlermeldungen |
|
Zurücksetzen |
Setzt die übertragenen Nachrichten, die empfangenen Nachrichten und die gesendeten Fehler zurück |
-
Statistiken für TCP-Portverbindungen sind im Slave-Modus nicht verfügbar.
-
Dezentrale IP-Verbindung zeigt nur MODBUS TCP-Client-IP-Adressen an. Es zeigt die IP-Adressen der Webserver-Verbindungen nicht an.