DOCA0110ES-07

Localización física del dispositivo

Procedimiento de localización del dispositivo

Paso

Acción

Resultado

1

En la barra de menús de Link150, haga clic en Inicio.

Abre la página web Inicio.

2

En la sección Localización física del dispositivo, haga clic en ENCENDIDO para la tecla de alternancia Identificar dispositivo.

Se localiza el dispositivo Link150-XXYYZZ. El indicador LED RS485 del dispositivo Link150- XXYYZZ seleccionado parpadea durante 15 segundos siguiendo el patrón 1 s encendido y 1 s apagado (modo de prueba).

NOTA: Esta función anula temporalmente el patrón de parpadeo del indicador LED de la comunicación Modbus RS485 (si existe esta comunicación).
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

¿Le ha resultado útil?