DOCA0110ES-07

RSTP

Descripción

En esta página se muestran los datos de diagnóstico de la información de puente RSTP y puerto RSTP.

Procedimiento de configuración de RSTP

Paso

Acción

Resultado

1

En la barra de menús del dispositivo Link150, haga clic en Ajustes.

Se abre el menú Ajustes.

2

Desde el menú Ajustes, en el submenú Redundancia, haga clic en RSTP.

Se abre la página RSTP.

Parámetros de RSTP

Parámetro

Descripción

Ajuste

Activar

Permite activar o desactivar los ajustes de puente y puerto RSTP.

-

Parámetros de ajustes de puente RSTP

Parámetro

Descripción

Ajuste

Prioridad de puente

Prioridad de 16 bits que conforma el ID de puente.

0 – 61440

Ajuste predeterminado: 32768

Tiempo de saludo de puente

Intervalo de emisión de BPDU de configuración.

Entre 1 y 2 s

Ajuste predeterminado: 2 s

Intervalo máximo de puente

Tiempo durante el cual la BPDU de configuración se mantiene vigente tras su emisión por parte del puente raíz en STP. No se utiliza en RSTP.

Entre 6 y 40 s

Ajuste predeterminado: 40 s

Recuento de conservación de transmisión

Valor utilizado por la máquina de estado Port Transmit para limitar la tasa de transmisión máxima de BPDU. En cualquier tiempo de saludo, no se transmitirán más de las BPDU de recuento de transmisión.

Entre 3 y 100 mensajes

Ajuste predeterminado: 6 mensajes

Retardo de reenvío de puente

Retardo que utilizan los puentes STP para traspasar los puertos bloqueados al reenvío. No se utiliza en RSTP.

Entre 4 y 30 s

Ajuste predeterminado: 21 s

Parámetros de ajustes de puertos 1 y 2 de RSTP

Parámetro

Descripción

Ajuste

Prioridad de puerto 1

Valor de prioridad de 8 bits que forma parte del ID de puerto.

Entre 0 y 240 (en incrementos de 16)

Ajuste predeterminado: 128

Coste de puerto 1

Contribución de este puerto al coste de las rutas dirigidas al puente raíz que incluye este puerto.

Entre 1 y 200 000 000, en función de la velocidad de conexión

Ajuste predeterminado: 0 (Automático)

RSTP calcula el valor a partir de la velocidad de conexión del puerto Ethernet.

Si el valor es automático, el coste se establecerá mediante el valor predeterminado basado en la velocidad de conexión. Es decir: Para 100 mbps, el valor predeterminado es 200 000 y, para 10 mbps, el valor predeterminado es 2 000 000.

NOTA: Si no se puede acceder a la pasarela Link150 después de activar RSTP, compruebe con el administrador de red que el puerto RSTP no esté bloqueado.
Código QR para está página

¿Le ha resultado útil?