关于本书
文档范围
本指南旨在提供必要的技术信息,以使用户、安装人员和维护人员能够按照 IEC 标准对 MasterPacT™ MTZ1 开关切断器 以及带 MicroLogic X 控制单元的断路器进行操作。
有效性说明
本指南适用于 MasterPacT MTZ1 开关切断器 以及带 MicroLogic X 控制单元的断路器。
本指南适用于固件版本不低于 004.000.000 的 MicroLogic™ X 控制单元。
MicroLogic Xi 控制单元的具体功能说明见 DOCA0102•• MasterPacT MTZ - MicroLogic X 控制单元 - 用户指南 中的附录
在线信息
本指南中的信息可能在任何时候更新。Schneider Electric 强烈建议您通过 www.se.com/ww/en/download 获得最新版本。
本指南中描述的设备技术特性在网站上也有提供。如要在线访问此信息,请访问 Schneider Electric 主页 www.se.com。
相关的文件
文件名称 | 参考编号 |
---|---|
MasterPacT MTZ - MicroLogic X 控制单元 - 用户指南 | |
带 MicroLogic X 控制单元的 MasterPacT MTZ 断路器 - Modbus 通讯 - 用户指南 | |
带 MicroLogic X 控制单元的 MasterPacT MTZ 断路器 - IEC 61850 通讯指南 | |
MasterPacT MTZ - 带 MicroLogic X 控制单元的 IEC 隔离开关和断路器 - 维护指南 | |
带 MicroLogic X 控制单元的 MasterPacT MTZ - 目录 | |
MasterPacT MTZ1 - 带 MicroLogic X 控制单元或隔离开关的固定式 IEC 断路器 - 说明书 |
NVE35505 |
MasterPacT MTZ1- 带 MicroLogic X 控制单元或隔离开关的抽出式 IEC 断路器 - 说明书 |
NVE35506 |
Enerlin'X IO - 用于单个断路器的输入/输出应用程序模块 - 用户指南 | |
Enerlin'X IFE - Ethernet 交换机服务器 - 用户指南 | |
Enerlin'X IFE - 用于单个断路器的 Ethernet 接口 - 用户指南 | |
Enerlin'X EIFE - 用于单个 MasterPacT MTZ 抽出式断路器的嵌入式 Ethernet 接口 - 用户指南 | |
Enerlin'X FDM121 - 用于单个断路器的前显示模块 - 用户指南 | |
Enerlin'X FDM121 - Front Display Module for One Circuit Breaker - Firmware Release Notes | |
Enerlin'X FDM128 - 用于 8 台设备的 Ethernet 显示器 - 用户指南 | |
ULP 系统(IEC 标准) - ULP (Universal Logic Plug) 系统 - 用户指南 |
商标
QR Code 是 DENSO WAVE INCORPORATED 在日本和其他国家或地区的注册商标。
有关非包容性或非敏感术语的信息
作为一家负责任、具有包容性的公司,Schneider Electric 不断更新其包含非包容性或非敏感术语的沟通方式和产品。但是,尽管我们做了这些努力,我们的内容仍可能包含某些客户认为不合适的条款。